请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2547 大家好、
对于 USB 充电器 TPS2547、如果 TPS2547放置在主板上、而 USB 连接器放置在单独的板上、则两个板通过180mm/FFC 电缆进行连接。 USB 布线在主板上为2英寸、在小型独立电路板上为1英寸。
从您的角度来看、该设计是否正常? 是否存在风险?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.