This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:负载共享

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725687/lm74610-q1-load-sharing

器件型号:LM74610-Q1

您好!

我与一位需要从两个单独的电池组加载共享的客户合作。

每个电池组均可单独拆卸并由用户充电、因此我们不希望电池组并联(如果插入了带电电池组的电池组)。

我想探讨使用理想二极管来允许两个电池组为负载供电。 它们不需要提供相等的电流、但我也不希望一个电池组在另一个电池组充满电的情况下完全放电。

使用我们的电流智能二极管控制器可以实现这一点吗? 我附上了一些仿真:

  1. 如果电池组非常理想(相同的电荷、相同的内部电阻)、则该解决方案可以完全正常工作、分担负载50/50。
  2. 如果电池组从不同的电压开始、它们会交替在几秒的间隔内提供负载。
  3. 如果电池组具有不同的内部电阻、则它们具有相同的问题。

我知道这些模拟是真实系统的粗略表示。 这是否可行、是否需要考虑任何特殊的设计注意事项?

谢谢、
Ryan B

e2e.ti.com/.../Load-Share-Ideal.TSCe2e.ti.com/.../Load-Share-Voltage-Mismatch.TSCe2e.ti.com/.../Load-Share-Impedance-Mismatch.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您发表问题、让我检查一下、并在本周结束时再次回答。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    有更新吗?
    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?

    Ryan B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    LM74610-Q1对负载共享保持无源、负载共享误差取决于两个电源之间的电压差、电源路径中的电阻、MOSFET Rdson。
    具有更多电压、更小电阻(PCB + MOSFET Rdson)的电源路径将共享大部分电流。

    此致、
    Kari。