请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5575 我们有一个48V 系统。 我们在电路板上使用 LM5575降压转换器 IC。 根据数据表、软件预短接的稳态应为-1.5V。 我测量了一个不同的值。 在0.8A 恒定负载电流下、我具有-5V、在1A 恒定负载电流下为-6.8V。 附件是我捕获的结果。 我已经被回答说、小于50ns 和3-4V 负电压不会使组件降级、但我有大于4V 的负电压。 我的 LM5575是否会长期安全?
此致
Jehan