This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:SW 引脚-1.5V 稳定状态限制

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748836/lm5575-sw-pin--1-5v-steady-state-limit

器件型号:LM5575

我们有一个48V 系统。 我们在电路板上使用 LM5575降压转换器 IC。 根据数据表、软件预短接的稳态应为-1.5V。 我测量了一个不同的值。 在0.8A 恒定负载电流下、我具有-5V、在1A 恒定负载电流下为-6.8V。 附件是我捕获的结果。 我已经被回答说、小于50ns 和3-4V 负电压不会使组件降级、但我有大于4V 的负电压。 我的 LM5575是否会长期安全?

此致

Jehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jehan、

    这样的瞬态不应代表问题。 我已通知产品专家对此进行了澄清。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    感谢您的回答。 我将等待产品专家的澄清。

    此致

    Jehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到瞬态的任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。