请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431A
你(们)好
您是否会提供 用于在-40°C 和90°C 下调节的最小阴极电流数据? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TL431A
你(们)好
您是否会提供 用于在-40°C 和90°C 下调节的最小阴极电流数据? 谢谢!