This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:用于在-40°C 和90°C 下进行调节的最小阴极电流

Guru**** 2508765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732137/tl431a-minimum-cathode-current-for-regulation-at--40-degree-c-and-90-degree-c

器件型号:TL431A

你(们)好  

您是否会提供 用于在-40°C 和90°C 下调节的最小阴极电流数据? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PYTsai、

    我目前没有此数据。 我将转到实验室并对其进行测试。 这将需要一周时间。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    有更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我测试了5个器件。 VKA = Vref。
    平均值如下。
    -40C:0.44mA
    25C:0.48mA
    90C:0.52mA

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    我们正在寻找阴极电流、但您为我们提供的数据是电压。 您会澄清吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    排印错误。 我修复了。