This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:帮助:电池电压测量问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748646/bq76930-help-cell-voltage-measurement-problem

器件型号:BQ76930

您好!

我们在我的 BQ76930设计中发现了电池电压测量问题。  我们在电池输入引脚上测量的电池电压与将从 BQ76930寄存器读取的电池电压在最大20mV 时可能有所不同、 或多或少。电池电压实际上约为3.8V、电池平衡未运行。GAIN2已应用于每个电池电压 ADC 值、以提高精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TinyCool、
    如数据表所示、bq76930在3.8V 范围内的电压精度通常为+/- 10mV、但可能高达40mV。 如图6-2所示、在电压被扫描时可能会出现误差尖峰的点。 扫描输入电压时、这看起来像是输出上的平点。
    另一种可能是在组装期间对器件封装引入了一些机械应力。 一些用户发现回流焊有助于实现典型的精度值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 但为什么数据表中的 VCX 误差如此之小?、您能告诉我有关回流精度要求的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="tinyCool"]

    感谢您的回复! 但为什么数据表中的 VCX 误差如此之小?、您能告诉我有关回流精度要求的详细信息吗?

    [/报价]

    无法打开上面的图片。 然后重试。