大家好、
我的客户希望了解引脚4/pin5之间的电阻值。 他们发现价值似乎有很大变化、担心是否存在潜在问题。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望了解引脚4/pin5之间的电阻值。 他们发现价值似乎有很大变化、担心是否存在潜在问题。 谢谢
您好邓肯、
很高兴听到你的反馈。 您在第一篇帖子中发现该方框图随附在哪个数据表中?
我在查看 TPS2840的数据表时发现、这似乎很奇怪、正如您在下面看到的、我们没有在引脚4和引脚5之间指定一个电阻器、更令人困惑的是、您正在测量2个引脚之间的100k Ω 电阻。
下图来自以下链接:
但是、该电阻器只能用于防止任何开栅条件以及在功率 FET 上发生输出低电平有效事件期间意外导通。
只需将所需的电阻值从引脚5接地即可在外部对其进行设置。
他们使用的是客户关心的器件是什么应用以及在什么拓扑中使用的?
谢谢。
此致、
您好、 Mamadou、
以下列表显示了 TPS28225-Q1的引脚4和引脚5之间的电阻。
Sample1 (调用"NG sample (NG 样本)"):
电阻为 85.7K。
Sample2 (调用"NG sample (NG 样本)"):
电阻 为270k。
Sample3 (调用"优质样片")
电阻为1.8M。
请帮助您了解标记上的差异。
1. NG 样片:PXND TI 75K 0708
2.样片:PXND TI 6CK AGHF
谢谢