请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 主题中讨论的其他器件: TPS63060、 LM5118、 LM25118、 TPS61088
尊敬的团队:
您好、我需要一个由3.7V 电池或7.4V 电池或12V 直流电源供电的稳压器。(其中任何一个为3.7V 电池、或者将有7.4V 电池)我需要一个稳压器、该稳压器可在这些不同电压下提供5V、3-4A 稳定输出。
我选择了 TPS63070器件,它是否支持我的要求? 该稳压器的效率是多少?
由于电池电压持续降低、其最小输入应支持2.5V、因此从数据表中可以看出、这将满足要求。
但是、如果有更好的器件、请尽快建议。以便我可以将其用于我的设计。
此致、
Karthik