This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:宽范围输入

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63060, LM5118, LM25118, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730795/tps63070-wide-range-input

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS63060LM5118LM25118TPS61088

尊敬的团队:

您好、我需要一个由3.7V 电池或7.4V 电池或12V 直流电源供电的稳压器。(其中任何一个为3.7V 电池、或者将有7.4V 电池)我需要一个稳压器、该稳压器可在这些不同电压下提供5V、3-4A 稳定输出。

我选择了 TPS63070器件,它是否支持我的要求? 该稳压器的效率是多少?

由于电池电压持续降低、其最小输入应支持2.5V、因此从数据表中可以看出、这将满足要求。

但是、如果有更好的器件、请尽快建议。以便我可以将其用于我的设计。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    请查看数据表中的图18和20、大致了解典型单元在不同输入和输出电压下的电流能力。
    这些曲线还显示、较高的温度意味着较低的输出电流。

    我没有其他要推荐的组件、因此请根据您的实际负载要求检查此器件是否符合您的需求。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigette:

    实际上我的要求是  

    情况1:3.7V (IIN=4A)输入电压和5V 3A 输出电压

    情况2:7.4V (IIN=2A)输入电压和5V 3A 输出电压

    情况3:12V (IIN=1.5A)输入电压和5V 3A 输出电压

    这是3种情况、前2种情况是电池供电、最后一种情况是直流外部电源。

    因此、我需要为该应用使用单个稳压器、我看到了 TPS63070和 TPS63060。 因此,我需要确认是否可以继续使用此稳压器,或者是否有其他任何选项。 请建议

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们了解曲线、并研究了 LM25118MH、TPS63070和 TPS63060等器件的数据表。 但我们不能仅依赖于数据表详细信息、因为我们需要检查所选器件是否满足我们的确切要求。 因此,我们将具体要求如下:

    相1:3.7V 输入电压和5V 3A 输出电压

    案例2:7.4V 输入电压和5V 3A 输出电压

    案例3:12V 输入电压和5V 3A 输出电压

    我们需要设计具有1个单稳压器的 PCB、以便它必须与上述所有3种情况兼容。

    现在、我们开始使用 TI Webench 工具对这3个稳压器(LM25118MH、TPS63070和 TPS63060)进行仿真、但我们看到、在输入电压= 3.7V 的情况下、我们无法使用这些 IC 中的任何一个。 这就是为什么我们要问您这是因为 Webench 工具问题还是这3个器件不能用于我们的要求? 如果您能告诉我们并确认、我们将尽快启动设计。 我们正在寻求快速响应、因为我们需要赶上设计活动的时间表。 因此、请尽快帮助我们获得正确的解决方案。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、

    根据显示输出电流与输入电压之间关系的应用部分中的数据表曲线、TPS63060无法提供3A 电流。
    TPS63070无法满足上述情况1。 对于情况2和3、TPS63070的限制取决于您希望运行器件的环境温度。

    如果您正在搜索满足所有3种情况的单个器件、TPS63070和 TPS63060都无法满足这一要求。

    通常、查看实际负载分布以选择正确的组件非常重要。 您是否需要3A 直流电、或者您的负载是否仅在极短的时间内请求3A 电流。 请注意、此类脉冲可由输出电容器提供(取决于脉冲的长度)、对于3A 短脉冲、您无需使用3A 器件。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的,我的系统负载需要连续3A DC。
    好的、TPS 系列不支持 LM25118和 LM5118稳压器。
    我已经对所有3个地雷案例进行了一些模拟,结果如下。
    LM25118
    3.5V-4.2V5V、3A100mV 至200mV
    6.7V-8.4V5V、3A5mV 至10mV
    12V5V、3A
    LM5118
    3.2V-4.2V5V、3A200mV 至300mV
    5.5V-8.4V5V、3A200mV
    11.8V-12V5V、3A

    以上是我的意见、请您提出是否支持我的要求或您想建议的任何替代器件。
    我在日程安排上落后、请尽快提出解决方案。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    稳压器方面的任何更新、请尽快提出建议。

    因为我计划外了。

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、
    LM25118是此应用中最接近的降压/升压控制器。
    我想的其他拓扑是串联的降压转换器和升压转换器。 TPS61088等升压转换器可获得至少6V 的输出电压、而降压转换器可获得5V、3A 的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可