This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:帮助我检查 LM5085的布局

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5145, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749525/lm5085-help-me-check-the-layout-of-lm5085

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: LM5145

我已经使用 LM5085制作了直流/直流、但添加负载后电压将下降。

因此、我更改了 LM5085的布局。

原理图和 PCB 如下所示。

您能帮我检查一下吗?

 对于7A 负载是否正常?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    请完成 LM5085快速入门计算器(可从产品文件夹下载)、以便我们可以查看组件值。 对于7A 输出、您可能需要考虑使用同步控制器、因为对于非同步解决方案、续流功率二极管损耗将非常高。 根据所需的输入电压、LM5145可能是一种替代方案。

    在布局方面、由于该环路具有非常高的 di/dt、因此在紧密的环路中密切定位高侧 FET (Q405)、续流二极管(D405)和输入陶瓷电容器(C442)非常重要。 在 PCB 的第2层找到完整的 GND 平面、并使用通孔连接到输入电容器的返回端子。

    下部 FB 电阻器(R446)应靠近 FB 引脚。 FB 线迹应尽可能短。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压为42V~51V、输出为5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    请查看 LM5145同步降压控制器。 在给定7A 输出电流的情况下、这将提供比非同步解决方案更高的效率。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个呢?

    它是 LM5085的理想选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    以下是一些建议:

    1.将 R446堆叠在 C445上方,使返回 FB 耦合电容器的走线远离 SW。
    2.将二极管直接连接到电感器(而不是 FET)。
    3.在输入电容的回路连接和二极管的阳极之间保持低阻抗至关重要(关键环路是 MOSFET 二极管输入电容)。 在输入陶瓷电容器附近添加 GND 过孔以改善该连接。
    4.在第2层上使用完整的 GND 层
    5.减少散热,增加连接二极管和输入电容垫的铜。

    输出电解电容器的 ESR 是多少? 可以考虑并联使用陶瓷。

    最后、您是否考虑了7A (2-3W、具体取决于输入电压)时的二极管功率损耗? 因此、我建议考虑使用具有低侧 FET 而不是二极管的同步解决方案。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我们不使用 LM5185、因为我们购买了 LM5085。
    感谢您的建议。