请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085 主题中讨论的其他器件: LM5145
我已经使用 LM5085制作了直流/直流、但添加负载后电压将下降。
因此、我更改了 LM5085的布局。
原理图和 PCB 如下所示。
您能帮我检查一下吗?
对于7A 负载是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.