This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:TLV733285PDQNR 和 TLV73328PDQNR3

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749830/tlv733p-tlv733285pdqnr-and-tlv73328pdqnr3

器件型号:TLV733P

大家好、团队、

请帮助您检查 TLV73328PDQNR3和 TLV733285PDQNR 之间的差异。  请提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、幸运!

    这两款器件都属于 TLV733P 系列器件、因此总体设计和特性相同。  两个可订购产品之间的差异是稳压输出电压、因为内部电阻分压器分压比不同。

    TLV73328PDQNR3 具有2.8V 输出。  此外、用于此可订购产品的磁带中的引脚1象限位于 Q3中、这不同于此系列的大多数 DQN 可订购产品。

    TLV733285PDQNR 具有2.85V 输出。   该可订购产品的引脚1象限位于 Q2中、这是该系列的 DQN 可订购产品的正常象限。

    非常尊重、

    Ryan