请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A65-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS7B82-Q1
您好!
我们在实际投入生产的多个项目中使用 TPS7A6550QKVURQ1。
我想在新项目中使用它、因此我下载了数据表。 我很惊讶地发现、上一个数据表修订版本将最小工作电压从4V 更改为11V
在我看来、这是一个错误、因为第1页中的"低压降稳压器"被写入、并且在电气特性表中、线路调节仍然被指定为:
VIN = 6V 至28V、IOUT = 10mA、VOUT = 5V =>最大值15mV
请确认数据表错误并使用新版本进行更正、或说明更改的原因。
在生产过程中、我们需要为所有使用此组件的电流项目提供低压降稳压器!
此致、
Roberto Vigliarolo