This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A65-Q1:数据表的修订版 E 是否错误?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750072/tps7a65-q1-is-revision-e-of-data-sheet-wrong

器件型号:TPS7A65-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B82-Q1

您好!

我们在实际投入生产的多个项目中使用 TPS7A6550QKVURQ1。

我想在新项目中使用它、因此我下载了数据表。 我很惊讶地发现、上一个数据表修订版本将最小工作电压从4V 更改为11V

在我看来、这是一个错误、因为第1页中的"低压降稳压器"被写入、并且在电气特性表中、线路调节仍然被指定为:

VIN = 6V 至28V、IOUT = 10mA、VOUT = 5V =>最大值15mV

请确认数据表错误并使用新版本进行更正、或说明更改的原因。

在生产过程中、我们需要为所有使用此组件的电流项目提供低压降稳压器!

此致、

Roberto Vigliarolo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我们已经注意到、输出不出现较低输入电压(低于11V)的可能性很小。 我们增加了生产屏幕、以帮助进一步降低发生这种情况的可能性;但是、我们还将最小输入电压增加到11V、并在8月发布了产品变更通知。

    应该注意的是、在电池供电的汽车应用中、我们没有发现主要使用该器件的任何问题。 此问题仅在恒定直流电压低于11V 的应用中发现

    请考虑采用引脚对引脚兼容的 TL720M05QKVURQ1或 TPS7B82-Q1。

    非常尊重、
    Ryan