Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, BQ78350-R1, BQ76920
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件:ISO1540、 BQ78350-R1、
你(们)好
我的一个客户在市场上有一个器件、我们遇到了电池管理子系统的一些问题。
我们至少生产了25个单元(约700个)、其中 BQ7692000 REGOUT 将在内部短路、输出电压仅为0.3V 左右、更换芯片将使器件再次正常运行。
REGOUT 用于为 BQ78350-R1供电、上拉 SMB 线路、上拉外部 SMB 线路(通过 ISO1540连接到我们的微控制器)、以及上拉 ISO1540辅助稳压器的使能。
这种芯片在使用数月后会死亡、原因是什么? 在生产过程中可能会出现一些额外磨损后出现的静电放电损坏? 还是一些设计错误?
用户可以使用电池、但只能通过螺钉固定盖来使用电池、并且通常不会更换电池、仅在出现问题时使用、或者在我们需要在没有电池的情况下发送器件时进行初始安装。 我们尚未在电池操作和芯片故障之间建立关系。
感谢你的帮助。