This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:REGOUT 在使用几个月后接地短路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, BQ78350-R1, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748853/bq76920-regout-shorting-to-ground-after-some-months-in-use

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:ISO1540BQ78350-R1

你(们)好

我的一个客户在市场上有一个器件、我们遇到了电池管理子系统的一些问题。

我们至少生产了25个单元(约700个)、其中 BQ7692000 REGOUT 将在内部短路、输出电压仅为0.3V 左右、更换芯片将使器件再次正常运行。

REGOUT 用于为 BQ78350-R1供电、上拉 SMB 线路、上拉外部 SMB 线路(通过 ISO1540连接到我们的微控制器)、以及上拉 ISO1540辅助稳压器的使能。

这种芯片在使用数月后会死亡、原因是什么? 在生产过程中可能会出现一些额外磨损后出现的静电放电损坏? 还是一些设计错误?

用户可以使用电池、但只能通过螺钉固定盖来使用电池、并且通常不会更换电池、仅在出现问题时使用、或者在我们需要在没有电池的情况下发送器件时进行初始安装。 我们尚未在电池操作和芯片故障之间建立关系。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、
    REGOUT 不会出现故障。 可能的原因是器件、尤其是输出 REGOUT 引脚存在过载。 该器件具有热关断功能、但最好检查工作电流。 根据您的描述、电流应完全处于器件的能力范围内、辅助稳压器是最大的未知稳压器。 您可以测量来自稳压器的电流。 由于这可能无法实现、进入稳压器的另一条路径是 REGSRC 引脚、因此您可能能够测量滤波电阻器两端的电压以指示电流。 请注意、这将包括 FET 输出和一些内部电路的工作电流。
    如果您已按照 bq76920数据表中8-1的简单原理图直接实现了电路、请确保 REGSRC 电容器的布线阻抗能够将 PACK+上的任何瞬态保持在 IC 的范围内。