Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22860 主题中讨论的其他器件: TPS22916
你(们)好,先生
当系统关闭 Vin 直接连接到 VBAT (3V)时、ON =低电平且 VBIAS 未通电。 我可以参考下面的参数吗?
如果工作、则最大负载为100nA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.