This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:TPS22860应用问题。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749173/tps22860-tps22860-application-question

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22916

你(们)好,先生

 

当系统关闭 Vin 直接连接到 VBAT (3V)时、ON =低电平且 VBIAS 未通电。 我可以参考下面的参数吗?  

如果工作、则最大负载为100nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    感谢您与 E2E 联系!

    是的、您可以参考下面的参数。 关断电流是指器件在 ON 引脚为低电平时消耗的电流。

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    基于低 IQ、是否还有其他导通电阻较低的器件?

                                                    令人很烦

     

                                        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    TPS22916是否是更适合您的应用的解决方案? 该器件采用较小的 WCSP (0.74mm * 0.74mm)封装、提供比 TPS22860更好的 Iq 和 Ron。

    谢谢、
    黄亚瑟