This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:如何在全功率模式下控制磁化电流的平衡?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28951, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726800/ucc3895-how-to-control-the-balance-of-magnetizing-current-in-full-powering-mode

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC28951UCC2895

你好

我想问的是,SLUU 109 B 第5页显示的连接是否是唯一能够连接在峰值电流模式控制中配置的 UCC*895的连接方式

谢谢你

罗萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rossano:

    我在 其中包括了另一个原理图、例如 www.ti.com/.../tidrde5.pdf

    是否有您要查找的特定电路?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peter。

    我希望尝试使用电流模式控制解决的最初问题是减小 FBPS 转换器中的磁通量。 L 我尝试在我的应用中应用 SLUU109B 中指示的原理图、但我在低电流时遇到了一些稳定性问题。 因此、我想看看是否有其他原理图应用 可以通过 UCC3895实现峰值电流控制、从而避免在电压模式下引入复杂电路来平衡磁通量。

    谢谢你

    此致

    罗萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rossano:

    我不知道在 PSFB 应用中平衡变压器磁通方面存在任何具体问题、也不知道需要添加额外电路来解决该问题。

    我们的 PSFB 专家将在下周初休假、如果您可以等待、我相信他可以提供 更详细的回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢您、我很高兴等待您的 PSFB 专家意见。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,罗萨诺

    我对迟迟未能答复表示歉意-我正在度假、现在才处理积压的问题。

    无论如何-回答您的问题。

    峰值电流模式控制将防止您担心的 PSFB 中的"磁通走漏"类型。 问题是 PCM 控制对电流感测波形上的噪声敏感、尤其是在轻负载时。 您可以执行一些操作来减少此问题。
    请非常小心 PCB 布局-尤其是将电流感测信号传输到控制器的轨道。 通常使用小型 RC 滤波器来衰减高频噪声。 这些部件应尽可能靠近控制器放置。 典型值为1000欧姆和330pF。 接地回路连接也很重要、一些用户为 CS+和 CS-信号分别提供线路。 将 IC GND 引脚上的 CS 信号接地、并将馈入上述 RC 滤波器的 CS+接地。
    您可以尝试使用较新的 UCC28951器件-它具有 DCM 和 TMIN 功能、允许您设置系统进入突发模式的电流。

    电压模式控制对噪声不太敏感、但您需要一个隔直电容器来防止磁通走漏。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Colin
    感谢您的回答。
    在我的当前应用中、我将 UCC2895用于 PSFB、可以提供高达650A 的50V 输出电流。 控制器在电压模式下工作、隔直电容器串联在变压器的初级绕组上。
    当我需要输出电流突然变化时、例如在1ms 内从20A/10V 传递到500A/45V、有时我可以观察到由于磁通平衡不正确而导致的变压器饱和。 此时、我求解增加变压器磁芯的磁部分并添加合适的气隙。 转换器工作正常,但我想减小尝试实施 PCM 的变压器尺寸。 可行吗?
    谢谢你
    此致
    罗萨诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,罗萨诺

    是的、您可以在 PCM 中使用 UCC2895 - www.ti.com/.../sluu109b.pdf 上的原理图 显示了如何将器件配置为使用 PCM。 原理图有点模糊、但 R22顶部的 CS 信号连接到 C5处的电流感应变压器的输出。

    您是否尝试过使用阻断电容器的值进行实验?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin

    为了在变压器上实现更多的电压补偿、我尝试减小串联 DCBlocking 电容器的值、但没有明显的结果。

    正如实验结果、当电容器变 小时、全桥进入正弦电流、我尝试实现 ZCS - ZVS、但这是一项长期工作。

    在实施 SLUU109B 中所示的 PCM 配置时、您是否有任何提高小负载下稳定性的建议?

    谢谢你

    此致

    罗萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗萨诺

    我认为、随着阻断电容器的减少、动力传动系统开始看起来像 LLC 级。  可能有 IEEE、APEC 或其他学术论文涉及此主题、但我认为 TI 没有关于此主题的任何技术信息、说实话、这不是我会向您推荐的解决方案。 我更想知道如果您增加阻断电容器的值会发生什么-瞬态期间较大电容器上的电压变化将小于较小电容器上的电压变化、您应该看到变压器上的伏秒不平衡-

    PCM 成功的起点是良好的电流感测信号。 这意味着没有由开关事件引起的噪声干扰、并且前缘尖峰最小化。 良好的 PCB 布局是关键。 通常用于滤波 CS 信号的 RC 滤波器组件(SLUU109B 上的 R22、C25)必须安装在 IC 上。 CS 引脚上的 PCB 走线必须尽可能短且窄。 UCC3895具有空载比较器、因此当负载较小时、该器件会进入突发模式。 进入突发模式的入口点是系统达到其最小占空比时的负载、任何进一步的负载减少都不会降低占空比、因此输出电压会增加。 这反过来导致误差放大器输出降至500mV 阈值以下、从而触发空载比较器。

    如果您愿意、我可以查看您的 PCB、只需通过 colingillmor@ti.com 将 Gerber 文件发送给我即可   

    进入突发模式的入口点取决于动力总成设计的细节、因此不是很容易预测。

    较新的 UCC28951是一款类似的 PSFB 控制器、通过使用该部件上的 DCM 和 TMIN 引脚、您可以更好地控制进入突发模式的入口点。 它不是 UCC3895的直接替代产品、但非常相似、您只需重新设计靠近控制器的电路- UCC28951主要用作次级侧控制器、但也成功用作初级侧控制器。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Colin
    感谢您宝贵的建议。
    现在、我将在设计原型后在实验室进行一些测试、一旦我收到一些消息、我就会发送给您。

    此致
    罗萨诺