请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS709 您好!
我们注意到在 TPS709 EN 引脚上施加了大约10V 的电压、这是因为 VIN 连接了 EN。 为了解决这一问题、我们要断开 EN 引脚与 Vin 引脚的连接。
我认为 TPS709 EN 引脚可以悬空、因此这不是问题。
如果在使用 EN 引脚悬空条件时出现问题、请告知我们。
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.