This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:EN 悬空使用

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749817/tps709-en-floating-usage

器件型号:TPS709

您好!

我们注意到在 TPS709 EN 引脚上施加了大约10V 的电压、这是因为 VIN 连接了 EN。 为了解决这一问题、我们要断开 EN 引脚与 Vin 引脚的连接。

我认为 TPS709 EN 引脚可以悬空、因此这不是问题。

如果在使用 EN 引脚悬空条件时出现问题、请告知我们。

此致、

渡边俊弘   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    对于 TPS709、如果 VIN 超过6.5V、则 EN 不应连接至 VIN。正确、浮动 EN 不存在问题。 这将启用数据表的引脚功能部分中所述的器件:

    谢谢、

    Gerard