This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:在固定电阻负载下、GDA 和 GDB PWM 占空比不稳定

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727683/ucc28070-gda-and-gdb-pwm-duty-cycle-is-not-stable-with-fixed-resistive-load

器件型号:UCC28070

尊敬的 John:

我使用 UCC28070的 PFC 原型处于活动状态、其意义在于它将负载输出调节至所需的+90V 电压。 直流输出信号的纹波约为1Vpp、纹波的形状为100Hz 正弦波。 然而、输出信号上出现几个振幅电压尖峰。 这些尖峰每隔一秒钟左右会定期出现、这意味着输出信号从完全干净到非常嘈杂。 请参阅附件中显示无噪声或有噪声输出的各种图片。

我测量了 GDA 和 GDB 芯片输出、可以看到 PWM 的占空比不稳定。 在12欧姆负载(其两端为90V)下、两个 GDX 输出上的两个 GDX 信号的占空比从大约50%到大约30%不等。 请参阅附件中的视频。 变化看起来也是循环的、我想说它的周期与输出上出现和消失的尖峰具有相似的周期。

这是 UCC28070周围补偿不稳定性的迹象吗?

此外、测得的 VINAC 信号尚未得到整流信号的完美形状。 每隔一个周期、电压不会恢复为零、而是在恢复之前保持在大约0.6-0.7V。 请参阅附件中的图片。 芯片能否防止信号返回零? 请参阅附件中的图片。

供参考、电路图几乎与您的评估板中使用的电路图相同、希望它能够使用您提供的 Excel 设计工具提供1000W 的功率、以计算芯片周围组件的值。 PFC 模块前面有一个电源变压器、可将电压降至48V AC。 输出滤波电容器远远大于撒布机中推荐的电容器(推荐6mF、安装47mF)。 请参阅附件中的电子表格。

感谢您的帮助。

此致、

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无噪声输出(交流耦合)

    随机噪声输出(交流耦合)

    在不同时刻测量的噪声输出

    UCC28070被禁用时的输出信号(只需二极管电桥整流、交流耦合测量)

    UCC28070被禁用的 VINAC

    启用 UCC 28070的 VINAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GDx-variable-duty-cycle-_2800_1_2900_.mp4

    可变占空比 GDX 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、

    您能否使用该设计的计算器工具发布原理图和 Excel 文件的 pdf 文件。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raphael、

    由于此帖子没有活动、我将关闭它。 如果您需要进一步的支持、请启动新帖子。

    此致

    Peter