尊敬的 John:
我使用 UCC28070的 PFC 原型处于活动状态、其意义在于它将负载输出调节至所需的+90V 电压。 直流输出信号的纹波约为1Vpp、纹波的形状为100Hz 正弦波。 然而、输出信号上出现几个振幅电压尖峰。 这些尖峰每隔一秒钟左右会定期出现、这意味着输出信号从完全干净到非常嘈杂。 请参阅附件中显示无噪声或有噪声输出的各种图片。
我测量了 GDA 和 GDB 芯片输出、可以看到 PWM 的占空比不稳定。 在12欧姆负载(其两端为90V)下、两个 GDX 输出上的两个 GDX 信号的占空比从大约50%到大约30%不等。 请参阅附件中的视频。 变化看起来也是循环的、我想说它的周期与输出上出现和消失的尖峰具有相似的周期。
这是 UCC28070周围补偿不稳定性的迹象吗?
此外、测得的 VINAC 信号尚未得到整流信号的完美形状。 每隔一个周期、电压不会恢复为零、而是在恢复之前保持在大约0.6-0.7V。 请参阅附件中的图片。 芯片能否防止信号返回零? 请参阅附件中的图片。
供参考、电路图几乎与您的评估板中使用的电路图相同、希望它能够使用您提供的 Excel 设计工具提供1000W 的功率、以计算芯片周围组件的值。 PFC 模块前面有一个电源变压器、可将电压降至48V AC。 输出滤波电容器远远大于撒布机中推荐的电容器(推荐6mF、安装47mF)。 请参阅附件中的电子表格。
感谢您的帮助。
此致、
拉斐尔