This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:输出过冲

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750160/tps51200-output-overshoot

器件型号:TPS51200

图1显示了经测试的 TPS51200的动态响应、图2是右侧数据表的测试结果。

实验室中测量的动态负载变化条件为0A 至1A。变化率为0.05A/us。 示波器中的蓝色线如图1所示。 黄色线是输出电压(交流耦合)的响应。

与规格的测试结果相比、负载响应的变化不像数据表中的变化那么严重、但 PK-PK 的测试结果更大。

 原理图设计中是否存在任何不合理的方面? 图3是原理图。

图1.

图2.

图3.

图4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    原理图看起来不错。
    负载瞬态性能与布局和测试方法密切相关。
    我将通过电子邮件与您联系、以查看布局和测试方法。

    谢谢