请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890 您好!
我们的 bq25890工作良好。
有时(更常见的情况是电池充电状态为低电平时)、当我们在器件上插入 USB 时、我们读取电池电压(REG0E)和系统电压(REG0F)= 0 (2304mV)。 同时、正确读取电源正常状态(REG0B)和 Vbus 电压(REG11)。
对原因有什么想法?
我们使用电池电压来关闭器件、因此我们需要随时读取有效值。
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、此致、
Arianna