This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:BQ24104

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731676/bq24104-bq24104

器件型号:BQ24104

用于为2节锂离子电池充电时、Bq24104无法正常工作。 我在数据表中连接了示例设计、除了电感器和输出电容器值(根据我的设计)之外、每个其他元件值都与示例电路中的值相同。 连接后、连接到 stat 1引脚的 LED 闪烁。 我为 TS 引脚提供了 VLTF 和 VHTF 范围内的电压、同样的情况也是如此。 我对你的答复非常有义务。

此致

Zetamp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zetamp、

    是否可以检查 STAT1的闪烁频率?

    非常感谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。