请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24104 用于为2节锂离子电池充电时、Bq24104无法正常工作。 我在数据表中连接了示例设计、除了电感器和输出电容器值(根据我的设计)之外、每个其他元件值都与示例电路中的值相同。 连接后、连接到 stat 1引脚的 LED 闪烁。 我为 TS 引脚提供了 VLTF 和 VHTF 范围内的电压、同样的情况也是如此。 我对你的答复非常有义务。
此致
Zetamp