请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2546 您好!
当我在直流电源输入和输出连接到电流负载的情况下测试我们的 EVM 时、我有一些与状态引脚相关的问题。
当 CTL1/CTL2/CTL3/ILIM_SEL=“0111”时
- 如果电流负载低于 ILD、状态将保持高电平、是否为预期行为?
- 如果电流负载高于 ILD、则在启用电流负载后状态变为低电平。 但是、2秒后 Vout 变为低电平2秒、然后恢复到高电平。 这是正常的吗? 为什么我们在输出电压时会出现这种行为? ( 当 CTL1/CTL2/CTL3/ILIM_SEL =“1111”时,我看不到这样的 Vout 行为,原因是什么?)
- 从电路板上移除电流大约3秒后、状态变为高电平、这是否正常? 下表中的"负载检测复位时间"是否为3秒?
- 当一个高于 ILIM_HI 的电流负载被连接时、Vout 将变为低电平、但是每2.2秒尝试重新启用一次。 为什么是2.2秒? 我们是否在数据表中定义它? 当 CTL1/CTL2/CTL3/ILIM_SEL =“1111”时,我发现这个周期大约为400ms,为什么时序不同?
谢谢
安东尼