This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:状态行为

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748417/tps2546-status-behavior

器件型号:TPS2546

您好!

当我在直流电源输入和输出连接到电流负载的情况下测试我们的 EVM 时、我有一些与状态引脚相关的问题。

当 CTL1/CTL2/CTL3/ILIM_SEL=“0111”时

    1. 如果电流负载低于 ILD、状态将保持高电平、是否为预期行为?
    2. 如果电流负载高于 ILD、则在启用电流负载后状态变为低电平。  但是、2秒后 Vout 变为低电平2秒、然后恢复到高电平。  这是正常的吗?  为什么我们在输出电压时会出现这种行为?  ( 当 CTL1/CTL2/CTL3/ILIM_SEL =“1111”时,我看不到这样的 Vout 行为,原因是什么?)
    3. 从电路板上移除电流大约3秒后、状态变为高电平、这是否正常?  下表中的"负载检测复位时间"是否为3秒?
    4. 当一个高于 ILIM_HI 的电流负载被连接时、Vout 将变为低电平、但是每2.2秒尝试重新启用一次。  为什么是2.2秒?  我们是否在数据表中定义它?  当 CTL1/CTL2/CTL3/ILIM_SEL =“1111”时,我发现这个周期大约为400ms,为什么时序不同?

谢谢

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于美国感恩节假期,对这一问题的答复将被推迟。 我们会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下规格部分介绍了状态在 DCP 模式下的行为方式。  您在本节中描述的所有行为。