This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:OTG_EN

Guru**** 2579045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749709/bq25700a-otg_en

器件型号:BQ25700A

如果 VBUS (引脚1)被外部电路下拉至 GND、则 VBATT 电压有效(sucn 为12V)、OTG 转换器是否可以启动? REGN 电压为6V 或0V?

希望您尽快回复、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jelly、

    BQ25700A 支持团队将在美国假日开放至周一。 给您带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jelly、

    仅当不存在直流电源(VBUS)时、BQ25700A 才会通过电池供电。 REGN 将加电、并可进入 OTG 模式。 但是、您的说法表明"VBUS 被外部电路拉低"并与 OTG 模式结合、这让我感到担忧、因为 OTG 将尝试将 VBUS 调节为非零电压。 通常情况下、VBUS 电压为零、因为没有适配器、即它具有高阻抗和小泄漏、因此会使其变为零。 然后、当进入 OTG 模式时、将 VBUS 驱动至稳定电压不会发生冲突。

    有关通过电池为器件供电的更多详细信息、请参阅数据表第8.3.1节。 摘录如下:

    8.3.1通过电池加电而不使用直流电源
    如果只有电池存在并且电压高于 VVBAT_UVLOZ、BATFET 将打开并将电池连接到
    系统。 默认情况下、充电器处于静态电流最低的低功耗模式(REG0x12[15]=1)。 LDO
    保持关闭。 当器件进入性能模式(REG0x12[15]=0)时、主机启用 IBAT 缓冲区
    SMBus 来监控放电电流。 对于 PSYS、PROCHOT 或独立比较器、REGN LDO 被启用
    以获得精确的基准。

    此致、
    Steve