请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625-Q1 您好!
我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
测量热阻的电路板条件是什么? 我们假设它是 JEDEC 标准。 但我们需要层数的信息。
PCB 尺寸:114.3 x 76.2 x 1.6mm
层尺寸:74.2 x 74.2mm
层数:2S2P 或1s 电路板 <-哪一个是正确的?
此致、
tateo