请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 您好!
TLC59116对模式寄存器1功能有疑问?
1) 9.5.1模式寄存器1 (MODE1):SUB1、-2、-3 A 字段是否用于 RGB 控制?
2) 9.5.7 I2C 总线子地址寄存器1至3 (SUBADR1至 SUBADR3): 子地址寄存器的用途是什么?,
:价值变动的影响是什么?
3) 9.5.8 LED All Call I 2 C Bus Address Register (ALLCALLADR)(所有呼叫 I 2 C 总线地址寄存器(ALLCALLADR)):值的变化有什么影响?
4) 4)图19。 LED 全呼叫 I 2 C 总线地址编程和 LED 全呼叫序列:
:序列 A、B 是什么意思?
谢谢。。。