This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:数据转换器论坛

Guru**** 2567015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749646/tlc59116-data-converters-forum

器件型号:TLC59116

您好!

TLC59116对模式寄存器1功能有疑问?

1) 9.5.1模式寄存器1 (MODE1):SUB1、-2、-3 A 字段是否用于 RGB 控制?

2) 9.5.7 I2C 总线子地址寄存器1至3 (SUBADR1至 SUBADR3): 子地址寄存器的用途是什么?,

 :价值变动的影响是什么?

3) 9.5.8 LED All Call I 2 C Bus Address Register (ALLCALLADR)(所有呼叫 I 2 C 总线地址寄存器(ALLCALLADR)):值的变化有什么影响?

4) 4)图19。 LED 全呼叫 I 2 C 总线地址编程和 LED 全呼叫序列:  
 :序列 A、B 是什么意思?

 

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    细节似乎很详细、我将在下周一做一看。

    此致!

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、
    SUB1、-2、-3类似于 SUBADDR1、2、3的使能位。 这些是硬件地址的替代地址、主要用于对器件进行分组。 它可用于 RGB 控制。

    LED All call (所有呼叫)用于控制连接到总线的所有设备、通常客户无法更改总线、如果更改、下次使用 all call 命令时、也应使用此更改值、除非系统复位。

    序列 B 连接到序列 A。这些序列告诉客户如何使用 LED 全呼。 如图所示、它应该被分成两个部分。

    请告诉我您是否遇到了该器件的问题。

    此致!
    肖恩。