This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电流监控器精度在1至1.5A 范围内

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749844/tps25982-current-monitor-accuracy-in-range-of-1-to-1-5a

器件型号:TPS25982

您好!

我们想知道1到1.5A 之间的电流监控器精度。 有一个描述"精度:±1%(IOUT > 2A 时的典型值)"。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    让我与团队核实一下、然后返回给您。 什么是应用用例和终端设备? 1A 时是否有任何目标电流监控器精度?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh-San、
    我们希望精度小于7.5%、优于 TPS259541。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    我们在2A 至1A 的范围内进行了有限的采样测试(10#)。 电流监控器精度在1A 时降至5%。
    请从应用使用的角度告诉我们精度的重要性。

    此致、
    Rakesh