请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 您好!
我们想知道1到1.5A 之间的电流监控器精度。 有一个描述"精度:±1%(IOUT > 2A 时的典型值)"。
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们想知道1到1.5A 之间的电流监控器精度。 有一个描述"精度:±1%(IOUT > 2A 时的典型值)"。
此致、
渡边俊弘