请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61196、 LP8860-Q1我们将按照以下条件查找 LED 驱动器。
VIN=12V
Vout=37V
通道= 4通道
每通道的 LED 电流= 120mA
LED 开路检测
LED 短路检测
向外部发送 LED 错误通知
PWM 调光1kHz
我们认为 TPS61196很好。
TPS61196是否满足上述条件?
您是否了解其他优秀产品?
请告诉我们 符合上述条件的新 IC 和预发布产品。
此致、
西泽高郎