This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747278/question-of-tps61196

主题中讨论的其他器件:TPS61196LP8860-Q1

我们将按照以下条件查找 LED 驱动器。

VIN=12V

Vout=37V

通道= 4通道

每通道的 LED 电流= 120mA

LED 开路检测

LED 短路检测

向外部发送 LED 错误通知

PWM 调光1kHz

我们认为 TPS61196很好。

TPS61196是否满足上述条件?

您是否了解其他优秀产品?

请告诉我们 符合上述条件的新 IC 和预发布产品。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、TPS61196可以满足您的应用需求。 LP8860-Q1也满足这些条件、LP8860-Q1是四通道器件、
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在数据表中、LP8860-Q1可以通过电阻器更改电流限制。
    请告诉我们 TPS61196的电流限制。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS61196是控制器、电流限制由"ISENS"引脚确定。 I_limmit=V_ISET/R_ISET。 R_ISER 是连接到"ISENS"引脚的电阻器。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们有关于 TPS61196和 LP8860-Q1的新问题。

    问题1.
    我们希望使通道间的 VF 变化±2%或更低。
    这些 IC 是否可以满足此条件?

    问题2.
    我们需要在 LED 指示灯熄灭时进行错误检测。
    这些 IC 是否具有 LED 短路检测和 LED 开路检测?

    问题3.
    我们希望在检测到 LED 错误时使 LED 持续亮起。
    这些 IC 是否可以满足此条件?

    问题4.
    我们需要 PWM 调光1kHz。
    这些 IC 是否可以满足此条件?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

        问题1:您对 VF 的意义是什么? 这是否意味着每个通道上的电压? 因为所有通道都连接到升压级的输出。 它们具有相同的电压。 由于 LED 的正向电压不同、我们的背光驱动器将调节灌电流电压以满足压降要求。

       问题2:是的、TPS61196和 LP8860都具有 LED 短路和 LED 开路检测功能;

       问题3:您可以参阅数据表以了解详细说明。 通常、当它检测到开路或短路时、它将从系统中移除相应的通道;

       问题4:是的、两者都可以支持1kHz 调光频率。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    Vf 表示输出电压。
    我们需要每通道输出电压的精度为±2%。
    此 IC 是否可以满足此条件?

    关于问题3、
    我们找到数据表第18页的表2。
    用 plase 告诉我们您的答案。


    请告诉我们有关开路保护的区别。

    -二极管开路
    -LED 灯串打开(结果:LED 灯串关闭= LED 在打开状态时熄灭?)
    -所有 LED 灯串在启动过程中均打开


    请告诉我们有关短路保护的区别。
    -二极管快照
    -启动期间 LED 灯串短路
    - LED 短路(结果:LED 灯串关闭= LED 在处于打开状态时熄灭?)
    - IFB 对 GND 短路
    - ISET 对地短路(结果:所有 LED 灯串都关闭= LED 在处于开路状态时熄灭?)


    请告诉我们从锁存状态恢复操作。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    每个通道的电压保持不变、精度曲折。 对于 LED 驱动器、我们主要关注电流精度和匹配。
    表2列出了每个错误发生时的结果、我认为很清楚。 闭锁意味着它将停止工作、重试意味着它将重试以再次工作。 数据表中提供了详细说明。 我建议您仔细阅读。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们有一个关于短而开放保护的新问题。
    请告诉我们有关 TPS61196的操作。

    示例1.
    一个通道:操作开路或短路保护
    其它通道:照例照明 LED

    示例2.
    一个通道:操作开路或短路保护
    其它通道:停止 LED 照明
    (所有通道停止 LED 照明)


    哪一个是正确的?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

       示例1正确。 TPS61196将移除开路或短路通道、其他通道不受影响。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    例如、

    CH1:开路或短路保护
    CH2:照常运行(保持照明 LED)
    CH3:照常运行(保持照明 LED)
    CH4:照常运行(保持照明 LED)
    Ch5:照常运行(保持照明 LED)
    Ch6:照常运行(保持照明 LED)


    这种理解是否正确?
    数据表中是否列出了上述操作?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    是的、您的理解是正确的。 您可以参阅数据表上的开路/短路保护说明。
    此致
    肖恩