This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2084:如何更新到最新固件版本?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732260/bq2084-how-to-update-to-latest-firmware-revision

器件型号:bq2084

 尊敬的支持!

 客户要求将多个具有 bq2084 v1.40固件的软件包更新为 v1.50的更新版本、以获得更好的性能。 您能否建议如何进入引导 ROM 模式进行刷新?

我对器件有完全访问、但标准引导 ROM 条目密钥0x0f00似乎不适用于 bq2084。

非常感谢您的善意建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor、

    发送到0x00的0x0F00是器件的 ROM 模式命令。 如果上一条命令不起作用、您可能还需要尝试0x000F。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我将尝试两个命令并恢复哪一个有效、希望它对其他人有用。
    您能不能向我发送 bq2084最新固件的更新文件、版本1.43或 v1.50对我来说是可以的。
    我知道这是一款传统器件、但它已安装在现有应用中、因此我们无法为更新的监测计重新设计。
    我的电子邮件是 orionv76@gmail.com。

    亲切的问候,美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、Igor、我们没有可用的文件。 1.5不是升级到1.43。 它是不同的 FW。 1.43是其系列中的最终版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已尝试0x0f00和0x000f 来生产访问0x00、但器件仍在运行固件。
    是否存在任何可能阻止进入引导 ROM 的限制条件? 比如充电电平、电池组内存在电压或其他...
    是否需要更改 IC 引脚上的逻辑电平?

    您能否在实验室中重新检查0x0f00是否适用于 bq2084监测计?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定处于非密封和完全访问模式? 您的电池组电压是否接近满 CHG? 如果它高于端接电压、那么它通常足以进入 ROM Mdoe 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!

     已在另一个 PCB 上确认 bq2084 v1.50成功进入引导 ROM 并转储完整固件。

    该器件是全新的、出厂时未密封、因此用于制造访问0x00的命令0x0F00可以进入引导加载程序模式。

    您提到 v1.43和 v1.50是不同的固件。 因此、我有一些相关的问题、如果需要更换或升级、

    1. bq2084_v1.43与 bq2084_v1.50引脚对引脚兼容吗?

    2.是否可以使用 v1.50固件完全刷新 bq2084_v1.43的 ROM&EEPROM 区域? (我认为如果这些器件共享同一个硬件平台、则不应使正在刷新的监测计砖型)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    1.是的、它与新版本引脚兼容、因为它具有相同的硬件。
    2.是的、但唯一的区别是它不支持 RTT 封装、并且在显示 remcap 时具有 LED 定序选项。