请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq2084
尊敬的支持!
客户要求将多个具有 bq2084 v1.40固件的软件包更新为 v1.50的更新版本、以获得更好的性能。 您能否建议如何进入引导 ROM 模式进行刷新?
我对器件有完全访问、但标准引导 ROM 条目密钥0x0f00似乎不适用于 bq2084。
非常感谢您的善意建议!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:bq2084
尊敬的支持!
客户要求将多个具有 bq2084 v1.40固件的软件包更新为 v1.50的更新版本、以获得更好的性能。 您能否建议如何进入引导 ROM 模式进行刷新?
我对器件有完全访问、但标准引导 ROM 条目密钥0x0f00似乎不适用于 bq2084。
非常感谢您的善意建议!
美好的一天!
已在另一个 PCB 上确认 bq2084 v1.50成功进入引导 ROM 并转储完整固件。
该器件是全新的、出厂时未密封、因此用于制造访问0x00的命令0x0F00可以进入引导加载程序模式。
您提到 v1.43和 v1.50是不同的固件。 因此、我有一些相关的问题、如果需要更换或升级、
1. bq2084_v1.43与 bq2084_v1.50引脚对引脚兼容吗?
2.是否可以使用 v1.50固件完全刷新 bq2084_v1.43的 ROM&EEPROM 区域? (我认为如果这些器件共享同一个硬件平台、则不应使正在刷新的监测计砖型)。
谢谢!