我使用 TPS2066进行电源定序。开关用于生成两个电压、即 SSD_3.3V 和 EX_3.3V。
SSD_3.3V 是 M2.SATA 的电压
EX_3.3V 是处理器的外设
发现在某些情况下,当开关打开时,EX_3.3V 上的瞬态负载使其输出变为低电平,即它保持在~1V,即使负载恢复到正常状态,也不会返回。
观察到的问题的第二部分是当 EX_3.3V 关闭时、也会使 SDD_3.3V 关闭、这种情况不应发生、因为芯片中实现了两个单独的开关。
请找到正常条件和故障条件下所连接的开关波形
图1:输出失败
通道1:3.3V
通道2:使能
通道3:芯片输出(卡在0.8V)
图1:输出失败
通道1:3.3V
通道2:使能
通道3:芯片的输出(卡在3.3V)
EX_3.3V 上的总负载电容约为。 100uF、为了共享浪涌电流、我们将 EX_3.3V 电压和 SSD_3.3V 短路、但问题仍然存在。