This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:输出引脚负载问题

Guru**** 2571725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745116/tps2066-output-pin-loading-issue

器件型号:TPS2066

我使用 TPS2066进行电源定序。开关用于生成两个电压、即 SSD_3.3V 和 EX_3.3V。

SSD_3.3V 是 M2.SATA 的电压

EX_3.3V 是处理器的外设

发现在某些情况下,当开关打开时,EX_3.3V 上的瞬态负载使其输出变为低电平,即它保持在~1V,即使负载恢复到正常状态,也不会返回。

 

 观察到的问题的第二部分是当 EX_3.3V 关闭时、也会使 SDD_3.3V 关闭、这种情况不应发生、因为芯片中实现了两个单独的开关。

 请找到正常条件和故障条件下所连接的开关波形

  

 

图1:输出失败

通道1:3.3V

通道2:使能

通道3:芯片输出(卡在0.8V)

图1:输出失败

通道1:3.3V

通道2:使能

通道3:芯片的输出(卡在3.3V)

EX_3.3V 上的总负载电容约为。 100uF、为了共享浪涌电流、我们将 EX_3.3V 电压和 SSD_3.3V 短路、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这两种情况很奇怪。
    1.当负载恢复正常状态时,输出应返回。 您能否确认负载确实恢复正常? 此时的负载是多少。
    2.你是对的,这两个人不应相互影响。 听起来不可思议、您能否附加原理图?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    请查找  交换机的连接原理图

    EX-3.3V 上的负载为100uF 电容负载、主要是陶瓷电容器、稳态电流为500mA。

    在 SSD_3.3V 上加载的是 M2.SATA、电流为75mA

    我们已经尝试了一些修改来使开关工作

    1、我们短接了使能引脚和引脚4、并短接了引脚7和引脚6的输出、以分配浪涌电流、但仍然失败。

    2.在上述条件本身中,我们已连接了一个150uF/16V 钽的本地电荷库,以便该电容器首先充电,然后为不同电路解压浪涌,但它仍然发生故障。

    3.将电路恢复到原始状态后、我们尝试在 SSD_3.3V 之后通过6秒的延迟来打开 EX_3.3V、但仍然失败。

    我们将 EX-3.3V 上的容性负载降低了一半、但仍然观察到故障。

    经过这些许多更改后、EX-3.3V 残桩在上电时仍在1V ODD 上运行、即使等待了无限的持续时间、也不会上升到3.3V

    一个请求 Bob、我们是否可以通过电子邮件而不是论坛进行进一步沟通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prashant、

    我对您的设置仍然不是很清楚、请参阅下面的问题。

    发现在某些情况下,当开关打开时,EX_3.3V 上的瞬态负载使其输出变为低电平,即它保持在~1V,即使负载恢复到正常状态,也不会返回。

    [BOU]根据您的描述、正常状态负载是500mA 的处理器外设、对吧? 那么、什么是瞬态负载? 负载瞬态如何? 我想知道是什么导致了 Vout 下降。 TPS2066电流限制点为1.5A,只有当电流受到限制时,输出电压才会下降到 IOS*Rload (受限电流*负载电阻)。 如果负载恢复正常、Vout 也应恢复正常、除非 Vin 也拉至~1V 或器件损坏(RDS 过高)。

    总之、这可能的原因可能是:

    1.当您将负载恢复到正常状态时、器件电流仍然受到限制。 请 使用电流探头检查输出 电流、如果  电流仍然受限、您也可以使用其他方法来检查输出电流。

    2. VIN 被负载下拉。 Vin 的电源是什么?  您能否检查 Vin 电压是否仍然为3.3V 、以及 SSD_3.3V 的电压是多少?

    3.零件有问题。  如果输入电压为3.3V 且 电流不受限制、 我 建议您测试 RDS (VDS/ID)。 如果 RDS 高于 RDS (on)、则器件可能 会出现 一些问题。  如果器件 确实有问题、 我们可以 找出 器件的问题。   

    观察到的问题的第二部分是当 EX_3.3V 关闭时、也会使 SDD_3.3V 关闭、这种情况不应发生、因为芯片中实现了两个单独的开关。

    [Bob]如何使 EX_3.3V 电压关闭。 最后一个问题是否相同?  

    如果这与最后一个问题相同、我认为 Vin 会被拉低、因为这两个通道共用一个电源。

    2.如果问题与最后一个问题不相同、并且您将使能引脚设置为关闭 EX_3.3V、从而也关闭 SSD_3.3V、我将认为该部件存在一些问题。 我将在工作台上进行测试以进行双重确认、并让您检查您的器件、或者我可以向您发送一些器件以进行验证。


    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    TPS2066的输出2具有大约100uF 电容器(主要是去耦合)的分布负载,当使能端变为高电平时,这些电容器就会出现问题,输出2应变为高电平并提供3.3V 电压,但在这种情况下,输出2卡在1V, 这不会返回到3.3V。

    其次、当 EX_3.3V 下降时、3.3V 的输入电压没有下降。

    正如您所说的、将检查电流并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Prashant、

    您的意思是"大约分布式负载"。 我希望在这里使用 EVM 验证您的测试。 因此、我想让我的工作台与您的工作台相同。

    检查结果后告诉我、然后我们可以继续下一步。 此外、我已在 E2E 上请求与您建立友谊、我们可以快速讨论此案例、您可以向我分享一些有关您的测试设置的材料。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Prashant、

    您的问题如何、您是否找到原因?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Prashant、

    由于您的回复不再、我将关闭此主题。 如有任何疑问、请随时咨询。

    此致、
    Bob