This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:与密封铅酸一起使用的后果

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24195, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749730/bq24195-consequences-of-use-with-sealed-lead-acid

器件型号:BQ24195
Thread 中讨论的其他部件:BQ24450BQ24650Usingwith Particle Electrons,因此无法轻松更改部件.... 我需要使用密封铅酸可充电电池(Enersys Cyclon 4V 2.5Ah)、使用带密封铅酸的充电控制器会产生什么后果? 充电限值低于电池最大充电电流、最大电压低于铅酸最大值 那么、充电是否可行、但不是最佳? 或者、是否可能存在任何安全问题或电池损坏? BQ24450和 BQ24195在生产后可直接更换吗? 感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    BQ24450和 BQ24195是不可互换的。 BQ24195不是一种为铅酸电池充电的好解决方案。 由于基于线性稳压器的充电器效率较低、BQ24450专为以较低电流为铅酸充电而设计。 可以修改效率更高的 BQ24650和基于 BQ246xx 降压转换 器的充电器系列的其他产品、以便按照应用手册 www.ti.com/.../slva437a.pdf 中的说明对铅酸电池进行最佳充电。 BQ24650设计为由太阳能电池板供电、但不必采用这种方式供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们的回应 承认它不是一个好的解决方案,它是否也会带来风险? 它与 SLA 的使用是否会产生后果?  问题在于、第三方制造商(不是我们的选择)已经在 SoM 上组装了该器件、但我们需要 SLA 电池来达到-40C 的温度额定值(绝对要求)。  如果我们无法替代 BQ24650,则我们已使用 BQ24195和 SLA 电池。  稍后我们可能会创建新设计,但现在我们希望使用 SoM 的 BQ24195... ‘“不是一个好的解决方案”,但如果有更严重的后果,则不能正常工作。  您能提供更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24195仅用于为单节锂离子电池充电、因此其最大 BATREG 电压(略高于4.2V)可能不足以为 SLA (12V?)充满电。 此外、为了延长使用寿命、建议 SLA 的充电曲线包括在较低电压下的过压和涓流充电、如应用手册中所述。 BQ24195不会自动执行该配置文件、但主机可以发送命令来执行该配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff、Enersys Cyclons 的标称充电电压为4.0V、因此它们在这方面与我们的锂离子电池非常相似。 虽然 BATREG 将限制电荷、但正如您在响应的第二部分中提到的、Enersys 建议的过压确实超出了4.2V 限值的十分之一伏。

    感谢后续行动,我们将仅将其用作临时测试解决方案,直到我们有机会在自己的电路板上使用 BQ24650进行设计。

    Ian