Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24195, BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 Thread 中讨论的其他部件:BQ24450、 BQ24650Usingwith Particle Electrons,因此无法轻松更改部件.... 我需要使用密封铅酸可充电电池(Enersys Cyclon 4V 2.5Ah)、使用带密封铅酸的充电控制器会产生什么后果? 充电限值低于电池最大充电电流、最大电压低于铅酸最大值 那么、充电是否可行、但不是最佳? 或者、是否可能存在任何安全问题或电池损坏? BQ24450和 BQ24195在生产后可直接更换吗? 感谢你能抽出时间。