This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流解决方案要求

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748015/dc-dc-solution-requirements

主题中讨论的其他器件:LM5116

最近、我正在处理一个机器人项目。 我需要30Vdc-100Vdc 的输入电压、12V 5A 和5V 6A 的输出功率、可以隔离也可以不隔离、但体积应该尽可能小。您能向我推荐一些合适的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5801396、  

    我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。

    根据您指定的参数、WEBENCH 为12VOUT/5A 电源生成了98种不同的设计。  然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 在本例中、我假设您所说的"批量"是指"尺寸"、因此您可以按最小尺寸对设计进行排序。   

    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。  

    如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard:

        非常感谢您的回复!

        经过讨论后、我们采用了两级降压方案。第一级采用 LM5116MHZ、输入电压为30-100VDC、输出为12VDC 8A。第二级使用12VDC 来转动5VDC 6A;但现在我们有一个难以解决的问题。LM5116MHZ 的最大输入电压为100VDC。 我们的设计要求设计裕度中至少保留20%的输入电压。 TI 专家能否帮助我进行设计并在 LM5116MHZ 的外围添加隔离式电子器件、以将输入电压扩展到125V?

        期待您的回复!

    此致,

    ~用户5801396

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已提醒 LM5116应用团队在这里提供帮助;请注意、这是一个假日周末、因此可能会延迟回复、直到下周初。
    此致、
    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。 非常感谢!