最近、我正在处理一个机器人项目。 我需要30Vdc-100Vdc 的输入电压、12V 5A 和5V 6A 的输出功率、可以隔离也可以不隔离、但体积应该尽可能小。您能向我推荐一些合适的解决方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、user5801396、
我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 。
根据您指定的参数、WEBENCH 为12VOUT/5A 电源生成了98种不同的设计。 然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 在本例中、我假设您所说的"批量"是指"尺寸"、因此您可以按最小尺寸对设计进行排序。
如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。
如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。
此致、
~Leonard
您好、Leonard:
非常感谢您的回复!
经过讨论后、我们采用了两级降压方案。第一级采用 LM5116MHZ、输入电压为30-100VDC、输出为12VDC 8A。第二级使用12VDC 来转动5VDC 6A;但现在我们有一个难以解决的问题。LM5116MHZ 的最大输入电压为100VDC。 我们的设计要求设计裕度中至少保留20%的输入电压。 TI 专家能否帮助我进行设计并在 LM5116MHZ 的外围添加隔离式电子器件、以将输入电压扩展到125V?
期待您的回复!
此致,
~用户5801396