您好!
请帮助、
作为附件。
Q2和 U10只控制是否提供功率、
其他器件与数据表应用相同
但仍然没有输出(无插入式电池 VBAT 为0.8V ; 插入式电池,VBAT 为11.2V,并且始终没有变化电压,bq24610不会开始充电)
以下是我自己测试和确认的条件:
1. R51移除,并确认上拉电阻不会保持电压,因为充电过程中的充电意味着 STAT1为高电平,STAT2为低电平,结果是无工作,但仍不充电
2.我检测到 Vref 为3.3V,这意味着 IC 未处于睡眠模式
3.我检测到 VFB 为1.8V,但数据表为2.1V,我不知道是否是问题,因此我将 R52从100k 更改为120k, Vfb 为1.95v,结果显示仍无法工作,电池仍无法充电
4.我检测到电源输入引脚的电压 为24V,我确信所有引脚都遵循应用设计
5.返工和更换其它新 IC, 结果显示仍无工作,电池仍无电
请帮助 mee,我不能理想地让它为我的外壳电池充电
功能用途:
我正在使用 bq24610设计3节锂离子电池充电器。
输入电压为24V、输出电压为12.6V。
电池充电电流设置为2A。
该原理图与我们的参考设计几乎相同、我们希望使用其他肖特基 D3 (SM5822B)(请参阅以下引脚18、22之间的内容)