This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:CAN't Go In Charge

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749031/bq24610-can-t-go-in-charge

器件型号:BQ24610

您好!

请帮助、

作为附件。

Q2和 U10只控制是否提供功率、  

其他器件与数据表应用相同

但仍然没有输出(无插入式电池 VBAT 为0.8V ; 插入式电池,VBAT 为11.2V,并且始终没有变化电压,bq24610不会开始充电)

以下是我自己测试和确认的条件:

1. R51移除,并确认上拉电阻不会保持电压,因为充电过程中的充电意味着 STAT1为高电平,STAT2为低电平,结果是无工作,但仍不充电

2.我检测到 Vref 为3.3V,这意味着 IC 未处于睡眠模式

3.我检测到 VFB 为1.8V,但数据表为2.1V,我不知道是否是问题,因此我将 R52从100k 更改为120k, Vfb 为1.95v,结果显示仍无法工作,电池仍无法充电  

4.我检测到电源输入引脚的电压 为24V,我确信所有引脚都遵循应用设计   

5.返工和更换其它新 IC, 结果显示仍无工作,电池仍无电

 请帮助 mee,我不能理想地让它为我的外壳电池充电

功能用途:

我正在使用 bq24610设计3节锂离子电池充电器

输入电压为24V、输出电压为12.6V。

电池充电电流设置为2A。

该原理图与我们的参考设计几乎相同、我们希望使用其他肖特基 D3 (SM5822B)(请参阅以下引脚18、22之间的内容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    STAT1和 STAT2引脚报告什么? TS 引脚是否连接到电池组热敏电阻? ACDRV 是否变为低电平以打开输入 FET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1。
    STAT1为高电平(24V),STAT2为高电平(24V),规格不包括此高电平和高电平状态

    2. TS 引脚未连接到电池组热敏电阻(请参阅上图、我遵循数据表...)

    3.它是低电平,因为使用3V3检测到 VREF,这意味着它应该工作吗? 检测到 Vsystem 为24V、这意味着两个 PMOS 打开

    1.真的很奇怪 , 其他两点还可以,请帮助我没有理想的方法让 STAT1 正确。2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    关于2、图19应用电路中的 TS 电阻显示了与热敏电阻的连接。 如果您未连接到热敏电阻、则电阻大小不正确。 如果您将底部 TS 电阻器更改为与顶部电阻器相同的值、充电器是否开始充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    大通、
    我会尝试