This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:电压输入的开关频率耦合

Guru**** 2542940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732662/lmr23630-q1-switching-frequency-coupling-into-the-voltage-input

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23630

您好、TI、

我们将 LMR23630-Q1用于我们的其中一个应用。  

一个10n 和33p 电容器用于过滤 GSM 频率及更高频率。 该经滤波的12V 信号连接到 LMR23630-Q1的 VIN。 输入端的两个4.7u 电容器基于 TI 工作平台建议的设计。  

我发现   了 TI 提供的有关设计输入滤波器以降低传导 EMI 的各种应用手册(1、2)。  

但是、我从哪里开始设计 EMI 滤波器?

GSM 频率滤波电容器和 VIN 输入电容器如何影响 EMI 滤波器性能?  

我们非常感谢您提供任何意见! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的应用手册是一个良好的开端。

    EMI 性能将取决于输入滤波器和 PCB 布局。

    以下链接提供了此器件的示例设计:

    www.ti.com/.../PMP15016

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的快速响应。 我还有几个问题、希望您能帮我解决。

    我们将使用 LMR23630-Q1的两个单元。 Vin 保持12V、但一个转换为3.3V、最大负载电流为2A、另一个转换为3.8V、电流约为3A。

    1.在输入电压上添加一个 LC 输入滤波器是否足够了? 或者、我是否必须考虑两个直流/直流转换器、并且在每个转换器的输入级都有一个 LC 滤波器?

    3.8V 直流/直流转换器有一个47u 大容量电容器、阻抗为100kHz、为680m Ω。 这是根据数据表中的说明完成的、其中提到了如果 Vin 输入距离直流/直流转换器的输入级大于5cm、则需要大容量电容(以抑制布线电感导致的电压尖峰)。 在设计输入滤波器时、应考虑此大容量电容采取哪些额外的预防措施。

    3. TI 是否提供了输入滤波器设计的仿真工具、如用于功率级设计的 Webench? 是否可以在 LTSpice 等中使用 LMR23630对 LC 滤波器进行仿真?

    选择电感器时、除了物理尺寸和额定电流之外、还应考虑哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个输入滤波器应该对两个稳压器都合适。
    大容量输入电容器以及滤波器应该正常。
    您必须检查该器件的 Webench、并查看输入滤波器计算器是否可用。
    否则、您可以使用普通模拟器来测试滤波器。