This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:带两个 RJ45的 TPS23754

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS2372, PMP20859, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748439/tps23754-tps23754-with-two-rj45

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS2372PMP20859TPS2378

尊敬的团队:

我的客户希望将 TPS23754用于冗余应用的两个 RJ45端口。

以下是客户提出的一些问题:

1.如果两 个 RJ45端口电源都将导致短路或握手问题?

  对于两个 RJ45端口、需要注意什么问题?

2.我们可以为两个 RJ45端口设置优先级吗?

3.如果其中一个 RJ45已移除,是否可以 直接支持另一个端口?

   两个以太网端口都必须支持802.3at PD、并实现零停机时间的自动故障转移。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们最近在网上发布了 PMP20859。 它使用双 TPS2372 PD 控制器、以便在冗余 PoE 输入和/或适配器之间进行无中断(零停机时间)转换。 当两个 PoE 输入都连接时、功率是共享的、但并不是完全的50/50分配。 PMP20859是5类.bt 解决方案(40W 输入)、但可轻松地重新配置为.at 功率级别(25W 输入)。

    如果客户对50/50功率共享或其他类型的 PoE 冗余感兴趣、我们有多种参考设计和配套资料可供离线共享。

    话虽如此、我将直接回答您的问题:

    如果使用双 PoE 输入、主要问题是允许每个 PoE 输入使用同一 PSE 或不同 PSE 的两个端口独立完成检测、分级和浪涌。 这可以通过具有两个单独的 PD 控制器和一个功率级来轻松实现、因此可以使用延迟电路来管理单独的启动(检测、分级、浪涌)。 我们在 PMP20859中使用了 TPS2372-3、这是因为自动 MPS 允许第二个 PoE 端口处于待机状态、从而允许在两个端口之间进行无中断转换。 此外、无需使用2个 PWM 控制器。

    2.您是否询问了适配器上的双 PoE 优先级或两个 PoE 端口之间的功率共享? 在我发送无中断转换配套资料后、我们可以将此问题脱机。

    PMP20859可实现从双端口到单端口的无中断转换。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amlee:
    感谢您提供相关信息。
    如果客户希望使用.at TPS2378实现无中断转换,我们可以实现吗?
    由于 TPS2378没有自动 MPS、您有什么意见吗?
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果使用 TPS2378、则需要设计一个外部电路来实现自动 MPS。 使用 TPS2372可节省复杂性和相关的 BOM 成本。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师